This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08060:查找 ADC

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08060, ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870009/adc08060-looking-for-adcs

器件型号:ADC08060
主题中讨论的其他器件: ADS8568

先生,你好!

我正在寻找能够测量高达+/-15V 输入的12位、8通道、单电源 SAR ADC。 您能否以最低的成本根据上述要求推荐一些 ADC。

谢谢、

SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRI:

    ADC08060是一款单电源8通道器件、但无法处理+/-15V 电压。  您可以查看 ADS8568等可以处理+/- 12V 电压的器件。  我在我们的产品系列中没有看到任何电压高达15V 的8个通道。  您可以在  ADS8568器件上发布不同的问题、让低采样率 SAR 团队进一步评论该器件的功能。

    -RJH