This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:成对通道之间的耦合

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899327/ads7830-coupling-between-pair-wise-channels

器件型号:ADS7830

您好!
我看到通道之间成对耦合:
0和1
2和3  
4和5
6和7.

这些对中的每一对布线在一起、但布线之间的距离为12mil。
基准电压是稳定的。 读数稳定。

IC 的内部架构是否会导致这种情况?  
这些成对通道是否共享晶体管/逻辑工作块?

是否有其他人经历过这种行为?

谢谢、
Jana




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示、THER 是90dB 的通道间隔离、因此器件内不应有任何问题。

    耦合是由电容引起的。 正如您提到的、首先要检查的是布局是否正确。

    输入不会紧密地运行在一起、这很好、但 PCB 其他层上是否有任何过孔或信号需要考虑。

    配对的输入是否紧密放置了输入源?

    此致

    Cynthia