This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:ADS1282EVM-PDK 包含哪些组件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869609/ads1282evm-pdk-what-does-the-ads1282evm-pdk-inclue

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好,

  在 EVM 用户指南的第1页上、ADS1282EVM-PDK 包含在 CD-ROM、电源适配器和 EVM 板上。

http://www.ti.com/cn/lit/ug/sbau144d/sbau144d.pdf

最近、外出客户从   Mouser 购买了一个 ADS1282EVM-PDK、但没有 CD-ROM。 虽然 ADCPro 软件可以从软件下载、但我们的客户需要确认  ADS1282EVM-PDK 包含哪些内容。

此致
Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     《ADS1282EVM 和 ADS1282EVM-PDK 用户指南》第1页上的图像有点过时。 原始套件包含 CD-ROM 和墙壁电源、但这些项目不再包含在内... 我们已经转向通过互联网提供软件、因为我们可以提供最新的软件版本。 此外、有关电源的法规也发生了变化、我们无法提供符合所有国际法规的单个电源。

    当前套件应包含 ADS1282EVM 子卡MMB0以及可能还有一根 USB 电缆

    客户需要将 MMB0连接到工作台电源、以提供所需的+/-10V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢你的答复。

    此致
    Kailyn