This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:输入接地基准

Guru**** 2758485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869828/ads1248-input-ground-reference

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1247

感谢您对5V 外部基准电压的反馈!  根据您的反馈、重新设计方法已更改:

  从:使用5V_reference、 这是 PCBA 设计上提供的更稳定的5V 电压 、适用于两者

            (1)  传感器的基准电压、即 ADS1248的输入

                 和

            (2)    ADS1248的外部基准电压

  更改为     :仅将5V_reference 用作传感器的基准电压、传感器是 ADS1248的输入

5V_reference 具有其自身的接地(三角形接地符号)、它与+5V 接地(原理图中显示的并行线路符号接地)分离。  由于 ADS1248的输入以5V_reference 接地为基准、 其他哪些 ADS1248引脚应以5V_reference 接地为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maribel、

    所有模拟输入都应以模拟接地为基准。  由于您使用相同的源极电压为 AVDD 和 DVDD 供电、因此所有接地端都应连接在一起、最好连接在接地层。  根据原理图、所有接地端都应连接到 PCB 上。

    我建议您还包括从压力传感器输出到 ADS1247输入的抗混叠输入滤波器。  这可以是一个简单的 RC 滤波器。

    此致、

    Bob B