This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2541:最大 SCLK 值乘以 VDD

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888037/tlv2541-max-sclk-value-by-vdd

器件型号:TLV2541

大家好、员工

请在 TLV2541数据表(SLAS245E)第8页的表1中提问。

仅 CS 控制(仅限 TLV2541)
:对于 SPI 接口,VDD = 2.7V→10MHz,VDD = 4.5V→15MHz。

我想知道这意味着什么。
Q1:当2.7V≦VDD > 4.5V 时为10MHz
4.5V≧VDD 时是15MHz 吗?

Q2:VDD=3.3V 典型值时、数据吞吐量是多少?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    对于 TLV2541、在2.7V 至4.49V 的 VDD 范围内、SCLK 限制为10MHz。  如果 Vdd = 4.5至5.5、SCLK 可在15MHz 下运行。  因此、典型的转换吞吐量为175kSPS。