This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260 PGA 失调电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888080/ads1260-ads1260-pga-offset-voltage

器件型号:ADS1260

大家好、

我对 ADS1260 PGA 失调电压有疑问。
ADS1260 PGA Vos 为±50/增益 UV_TYP。
这是输入参考偏移电压吗?

哪种计算是正确的?
计算 A
增益= 10
Vout={(INA-INB)±50uV}*增益

计算 B
增益= 10
Vout=(INA-INB)*增益+±50uV/增益

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、偏移、噪声和其他规格以输入为基准。  由于 ADS126x 内的信号链中有几个串联的分量、因此后一级的输入参考噪声被第一个 PGA 级的增益分频。   

    增益为10时、输入参考噪声将为50uV/10 = 5uV。  这将与传感器输入端显示的其他失调误差项进行矢量和(RSS)、以了解总输入参考失调电压。  然后、总电流将乘以增益、以了解产生的代码偏移。

    所以:

    Vout =((INA-INB)+/-50uV/G)*增益

    例如、输入电压为100uV、增益为10时、偏移误差的输出为: Vout =(100uV+/-(50uV/10))*10 = 950uV 至1050uV。