This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588稳定时间

Guru**** 2518360 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869443/ads8588s-ads8588-settling-time

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件:MUX506

我将 ADC ADS8588用于多通道采集、其前端多路复用器 MUX506后跟高压摆率运算放大器 AD744。 我们发现、ADC 准确获取该值之前需要60us 的稳定时间。 输入范围的电压。 请您提供同样的建议。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    ADS8588S 具有一个集成式低通滤波器(LPF)、带宽为24kHz、适用于+/-10V 范围、因此可以计算出正确稳定信号所需的稳定时间:

    T = 11.78*T = 11.78*6.6 = 78us (对于16位稳定、11.78是时间常数、对于24kHz 滤波器、T 大约为6.6)。

    您的外部多路复用器和其他组件需要额外的时间。 如果无法降低开关/采样频率、则必须使用具有更宽 BW LPF 或没有内部 LPF 的 ADC。

    ADS8686S: 具有39kHz 或376kHz 可编程内部 LPF 的16通道16位 ADC。

     ADS8568:  无内部 LPF 的8通道、16位同步采样 ADC。

    如果你有进一步的问题,请告诉我,谢谢。

    此致、

    戴尔