This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:数据转换器论坛

Guru**** 2536750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894640/ads1292r-data-converters-forum

器件型号:ADS1292R

尊敬的 TI 专家:

大家好、我正在设计用于 ECG 检测的可穿戴传感器。

我想在没有第三个电极的情况下测量2电极 ECG 和呼吸。

我在输入交流耦合电容器和电阻器之后连接了 RLDOUT、以消除共模电压。

此外、我在通道输入上放置了 RC 滤波器、以抑制共模电压和高频噪声。  

1.我不确定这个 RLD 缓冲器能够消除 ECG 和呼吸通道上的共模电压。

2.我想知道如何决定 R3和 R4电阻器的值。

3. R2和 R6是否是保护病人所必需的? 已存在 R1和 R5。  

下面是我的原理图:

如果您有其他建议、请注意我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    感谢您的发帖。

    我建议查看 ADS1292RECG-FE 用户指南和 ADS1292R 数据表的呼吸部分。 我注意到您的原理图中的几个主要差异包括:

    1. IN1P 和 IN1N 输入不偏置为已知的直流电压。 在 C15和 C26之后、可使用电阻分压器建立1/2 Vs 共模。 我们建议选择将高通滤波器截止频率设置为> 50Hz 或60Hz 的值。 例如、470pF 串联电容器和电阻分压器电路、每个电阻器10M。
    2. 51k 电阻器应仅包含在 ECG 信号路径中、可能会导致呼吸测量出现问题。 在图56中、应在仅连接 IN2P 和 IN2N 的信号路径中使用 R-C 低通滤波器(图中未显示)。
    3. R3和 R4可降至约10M、C16和 C22可降至0.1uF。 高通滤波器截止频率通常约为0.1Hz。

    重新绘制的原理图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我根据您的建议修改了电路。

    下面是我的原理图:

    由于此器件由电池供电、所以我不关心大约60Hz 的噪声。 因此、我将 高通滤波器截止频率设置为10Hz。

    2.在数据表中、ADC 前面已经存在低通滤波器。 是否需要在 到 IN2P 和 IN2N 的信号路径中放置 RC 滤波器?  

    3.在交流耦合应用中,是否确实需要患者保护电阻器? 我想节省无源组件。

    4.如何在47nF 和4.7nF 之间选择 C18的电容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 继续在此处: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/897785