This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:用于创建双极输出的可选电路

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888159/dac7562-optional-circuit-to-create-bipolar-output

器件型号:DAC7562
主题中讨论的其他器件: OPA140

参考 DAC7562评估板的数据表链接: http://www.ti.com/lit/ug/sbau183a/sbau183a.pdf

器件型号 U4、尚未在 BOM 列表中列出(未安装)、它是用于创建双极输出的可选电路的一部分、因此我想知道将使用哪个运算放大器来创建双极输出。

请以同样的方式指导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    它在设计时考虑了 OPA140。 话虽如此、您可以使用我们放大器产品系列中的任何运算放大器来满足您的需求。 主要关注的是噪声、偏置电流、电源电平、带宽(如果用于交流信号)等

    希望这能澄清。

    此致、

    AK