This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1147:ADS1147滤波功能?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147, ADS1260, ADS124S06, ADS1120, ADS114S06, ADS1220, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869441/ccs-ads1147-ads1147-filtering-function

器件型号:ADS1147
主题中讨论的其他器件: ADS1260ADS124S06ADS1120ADS114S06ADS1220ADS1235

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我使用 ADS1147捕获瞬时最大信号、但测试目前错误。 ADS1147是否具有不会捕获最大信号的滤波功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micco:

    欢迎来到 E2E 论坛!  ADS1147是一款过采样 ADC、以调制器速率进行采样、然后使用 FIR 滤波器以寄存器设置中选择的所选数据速率输出数据。  调制器速率根据所选数据速率而变化、如 ADS1147数据表第22页的表5所示。

    数据表的第22页还讨论了数字滤波器、其滤波器规格如表6所示。  您尝试捕获的信号很可能由于数字低通滤波器而丢失。  如果您需要捕获快速瞬态、则很可能需要使用不同类型的 ADC、例如 SAR 型转换器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    是否有相应的寄存器可以修改? (用于 ADS1147)


    2.由于我的前端连接到了称重传感器、是否有任何相关模型需要推动? (必须快速采集数据)

       ΔΣ 器件需要一个低噪声 PGA、一个精密 Δ-Σ ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micco:

    对于 ADS1147、可在系统控制寄存器0的位3:0中更改数据速率、最大数据速率为2000SPS。  这意味着、根据奈奎斯特定理、最快的可测量频率为1000Hz。  但是、由于滤波器的响应特性、在1000Hz 时可能会出现一些降级。  请参阅数据表的表6和图35。

    我建议不要将 ADS1147用于测压元件。  为了实现测量的最低噪声和最低漂移、应将测量本身进行比例式测量。  这意味着称重传感器的激励源应与基准电压相同。  ADS1147的基准电压受限、可施加的基准电压不能大于(AVDD-AVSS)-1V。  该限制将降低称重传感器输出的信噪比。  要考虑的第二个因素是测量速度越快、转换结果的噪声就越大。  因此、低噪声和快速数据速率之间的关联不是很好。  第三、需要考虑的是从称重传感器中所需的实际测量分辨率。  称重传感器的输出仅为 ADC 满量程范围的一小部分、因此不要期望获得称重传感器的16位测量范围。

    更好的替代器件包括 ADS1220 (ADS1120)、ADS124S06 (ADS114S06)、ADS1235和 ADS1260。  这些器件的数据表中提供了电桥电路示例。

    此致、

    Bob B