请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 大家好、
Customre 希望使用 ADS1235的2个电流源 分别流入2个 PT100。 PT100的变化范围为60Ω Ω 至200Ω Ω。 我的问题是:
1.您能不能帮助检查这在理论上是否可行?我认为应该可以。
2.根据 AINx VCM 范围和 Vdiff 范围以及 REFP/REFN VCM 范围和 Vdiff 范围,您能否推荐在 R83值和内部 PGA 增益以及内部电流源值上设置适当的参数?
对于未使用的 AINx 引脚、我们是否可以将其悬空?
此致、
韦恩