This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何优化设计参数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887949/ads1248-how-to-optimize-the-design-parameter

器件型号:ADS1248

大家好、

我的客户正在使用 ADS1248、如下图所示。  

Customre 希望使用 ADS1235的2个电流源 分别流入2个 PT100。  PT100的变化范围为60Ω Ω 至200Ω Ω。  我的问题是:

1.您能不能帮助检查这在理论上是否可行?我认为应该可以。  

2.根据 AINx VCM 范围和 Vdiff 范围以及 REFP/REFN VCM 范围和 Vdiff 范围,您能否推荐在 R83值和内部 PGA 增益以及内部电流源值上设置适当的参数?

对于未使用的 AINx 引脚、我们是否可以将其悬空?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请查看《RTD 测量基本指南》 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    您应该能够将应用指南中的信息与原理图进行比较。似乎将连接一个4线 RTD、这需要一个 IDAC。 测量设置为比例式、但 R83应更大、因为存在最小基准电压。  指南对如何设置增益和基准电阻器值很有帮助。

    模拟输入引脚可保持悬空。

    此致、

    Bob B