This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC124S085:DAC 不工作

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897002/dac124s085-dac-not-working

器件型号:DAC124S085

您好!

我尝试使用该 DAC、如下面的电路所示

当我测量测试点8.9、10和11时、我看到-3V、DAC 的输出为0V。

SPI 信号看起来不错。 这就是我看到的

SPICLK 和 SPIMO

SPICLK 和 SYNC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您可以一起探测所有信号、并向我发送干净的示波器图来验证帧。

    此外、您如何为器件生成3V 基准电压? 这是来自缓冲器吗? 我们需要使用非常低的阻抗源驱动这个基准引脚、因为器件不包含任何缓冲器、并且这个引脚上的输入阻抗为30K。

    此外、请确保 SYNC 在第16个 SCLK 下降沿之前未变为高电平、我无法从示波器屏幕截图中看到该时序。 请允许 SYNC 再保持一个 SCLK 低电平、并将其恢复为高电平以进行检查。

    您要将哪些数据位(16位)输入 DAC? 是0x18FF 吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速响应。 3V 基准由运算放大器生成。

    我探测了 SPI 线路、希望这能有所帮助。 所有通道的数据都是 0x18FF。

    DAC 的输出

    VOA 和 VOB

    VOC 和 VOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些图。

    在进行这些测试时、您能否使用示波器和仪表探测基准? 我怀疑你的参考资料可能不稳定,而且会下降。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    基准看起来稳定。 我已附上示波器截图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图和参考对我来说很好、除了在 EVM 中、我们在参考引脚上使用了4.7uF 电容和100nF 电容、理想情况下无关紧要。 0.1uF 电容器就足够了。

    您能否尝试以下操作、

    将0000输入 DB[15:12]以进入正常运行模式。

    将800输入连接到 DB[11:0]以输出 Vref/2

    请告诉我这有帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行上述建议后、是否对测试进行了更新?

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK