This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:无输入时、ADS4128具有大噪声

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899049/ads4128-ads4128-has-big-noise-when-without-input

器件型号:ADS4128

大家好、

我的客户正在使用 ADS4128、发现了一些奇怪的东西。

当没有输入信号(40dB)时、ADS4128的噪声非常大;4 LSB 具有随机数据、但没有 LVDS 数据。

当有输入信号(-20dB)时、ADS4128的噪声要小得多。

下面的频谱显示有输入信号和无输入信号之间的差值接近60dB。

频谱图(具有正常输入信号):  

频谱图(无输入信号):  

配置文件:  

e2e.ti.com/.../ADS4128_5F00_config_2D00_V1.0.0.1.txt

您能否帮助解释为什么在没有输入信号时存在大噪声? 或者检查配置文件中是否存在错误?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 ADC 的 VCM 输出正确偏置模拟输入? 请参阅数据表的图43。 模拟输入是交流耦合还是直流耦合? 他们是否尝试启用直流偏移校正算法?

    此致、

    Jim