This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:与其他器件共享 I2C 总线

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869601/ads1251-sharing-i2c-bus-with-other-devices

器件型号:ADS1251
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G125

我们想与 ADS1251U/2K5共享通信连接、这是可行的吗? DOUT/CLK 是否与同一总线上的 I2C 和其他器件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    ADS1251是 SPI、而不是 I2C。  如果要将 ADS1251与其他 SPI 器件配合使用、则没有 CS、因此在不访问 ADS1251时、需要使用 SN74LVC2G125等某种形式的逻辑来断开总线连接。  您可以使用 GPIO 来控制逻辑门输出、从而创建 CS。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob! 提前确认,我的团队考虑使用 I2C 集成:)