This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:如何估算误差和漂移

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887813/amc1306m25-how-to-estimate-error-and-drift

器件型号:AMC1306M25

各位专家:

我们想知道如何在下面进行估算。

  • 检测错误
  • 温度漂移

我们假设可以通过使用增益误差(E_G)、 增益误差热漂移(TCE_G)、 偏移误差(E_O)和 偏移误差热漂移(TCV_O)来获得它们。 我们需要知道用于计算它的公式。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我不能完全确定"检测错误"是什么意思、但我认为您确实在寻找您提到的规格。 这些参数以及温度漂移规格可在数据表中找到。  

    关于粗略估算、您可能希望查看我们适用于隔离式放大器的 Excel 电压误差计算器、其网址为 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    但是、这不是一个完美的近似值、因为信号链的性能最终将取决于所使用的数字滤波器类型。  

    如果您想深入了解公式或从数据表中手动输入 AMC1306的规格、可以解锁此 Excel 文件。 请告诉我、您是否需要这方面的帮助。

    这篇文章介绍了计算器中的一些规格和公式的来源、可能有用: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/866096/3222347#3222347