This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:最小输入电压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869381/afe5808a-the-minimum-input-voltage

器件型号:AFE5808A

您好!

请告诉我、AFE5808A 的最小输入电压是多少? 这个芯片能够处理0.2mV 输入电压吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将讨论您的问题、并将很快答复您。

    感谢您使用 AFE5808A 器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的请求、假设我们为 AFE5808A 设置:

    最大 LNA 增益= 24dB

    最小 VCA 衰减= 0dB

    最大 PGA 增益= 30dB

    我们知道 ADC 的最大范围= 2Vpp

    输入电压为0.2mVpp、

    然后、我们可以得到0.2mVpp + 24dB + 0dB + 30dB = 0.2mVpp *~501 = 0.1Vpp

    该信号仍低于 ADC 的输入信号范围。

    因此、您可以看到 ADC 输出之后的情况

    可以大约为~10*log (0.1Vpp/2Vpp)=-26dB (如您所见)。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、出现拼写错误。

    它应该大约为~ 20*log (0.1Vpp/2Vpp)=-26dB。

    再次感谢您!

    此致、