This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:高侧 nA 电流测量

Guru**** 2536650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898942/ads131a02-high-side-na-current-measurement

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

您好!

我想使用 ADS131A02的分流高侧配置测量高动态电流(500nA 至60mA)。 共模电压将介于1.8V 和3.6V 之间。 在应用中、我们每秒只需要几十个样本。 直流精度是必须具备的条件。

为此,我将有2个范围,有2个不同的分流器:30欧姆和3千欧。 分流器的负载电压将通过 LDO 进行补偿。 这意味着 ADC 将用于伪差分配置、其中 AIN 负输入将保持相对恒定的电压。

我知道 ADC 输入差分阻抗将改变整个链的增益、但我可以对其进行校准。  

不过、我想知道输入的共模泄漏电流是多少、它是否可以通过执行偏移校准进行补偿? 或者、我是否需要在输入和 ADC 之间放置高阻抗缓冲器?

非常感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多


    有关 ADS131A04的共模阻抗的特性数据不多、但取决于负电荷泵是否在运行。

    我使用 EVM 进行了快速检查、以查看输入电流。 当负电荷泵关闭时、共模输入阻抗看起来大约为2MΩ Ω、 输入电流偏移大约为200nA。 在负电荷泵打开的情况下、共模输入也约为2MΩ μ V、输入偏移约为1.5uA。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    好的、感谢您的测量。 我想我将使用高阻抗缓冲器。

    维克多