This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:使用内部基准时的 ADS1248行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869500/ads1248-ads1248-behaviour-when-using-internal-reference

器件型号:

您好!

我们在其中一个应用中使用 ADS1248IPWR,Sigma-Delta ADC。

应用详细信息如下所示、

输入范围为0-10V 和-10至+10V。  使用分压器0.085的衰减系数。 即当我们提供10V 作为输入时,分压器的输出将为0.85V。

2.内部 PGA 增益为2.

3、AVDD 到 ADC 为2.5V、AVSS 为-2.5V、DVDD 为5V。

使用内部基准。 即2.048V。

   当我们提供20V 作为输入时、理论上分压器输出将为1.7V。  但是、观察到 ADC 输入电压大约为1.38V、并且观察到 ADC 原始计数在 ADC 输入电压达到1.38电压时开始下降(翻转)。

查询1:-当输入电压(Vin * PGA)上升到高于内部基准2.048V 时、ADS1248的行为是什么。

查询2:-当输入电压(Vin * PGA)升至 AVDD (2.5V)以上时、ADS1248的行为是什么

查询3:-当输入电压升至基准电压以上而计数不发生翻转时、如何锁定 ADC 计数。

请对高优先级执行不必要的操作。

感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    请参阅下面我的评论。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Rohidas Sawant76"]

    器件型号: ADS1248

    您好!

    我们在其中一个应用中使用 ADS1248IPWR,Sigma-Delta ADC。

    应用详细信息如下所示、

    输入范围为0-10V 和-10至+10V。  使用分压器0.085的衰减系数。 即当我们提供10V 作为输入时,分压器的输出将为0.85V。 [BOB]您能为我提供用于分压器的电阻值吗?

    2.内部 PGA 增益为2. [BOB]如果使用内部电压基准、则满量程范围会降至+/- 1.024V。

    3、AVDD 到 ADC 为2.5V、AVSS 为-2.5V、DVDD 为5V。

    使用内部基准。 即2.048V。 [BOB]如何连接基准?  VREFCOM 连接在哪里、从 VREFOUT 到 VREFCOM 使用什么电容值?  该值必须至少为1uF。

       当我们提供20V 作为输入时、理论上分压器输出将为1.7V。  但是、观察到 ADC 输入电压大约为1.38V、并且观察到 ADC 原始计数在 ADC 输入电压达到1.38电压时开始下降(翻转)。 [BOB] 很明显、您将向分压器施加20V 的电压、并且期望 ADS1248的输入端具有1.7V 的电压。  是否使用外部电压表在 ADS1248的输入端测量1.38V 电压?  在任何情况下、输入都在增益为2时超出 ADS1248的输入范围。  最大输入电压为1.024V、一旦达到此输入电压、您应该观察到0x7FFFFF。

    查询1:- 当输入电压(Vin * PGA)上升到高于内部基准2.048V 时、ADS1248的行为是什么。 [BOB]这将取决于应用的增益量。  满量程范围(FSR)由+/-(VREF/增益)决定、与基准相关的 Vin*PGA 更易于考虑。  在您的用例中、FSR 为+/-1.024V、这是您的测量范围。  如果超出此范围、则在超出+1.024V 时将看到0x7FFFFF、在达到-1.024V 时将看到0x800000。  一旦您极大地超出输入范围、由于调制器的重复性、可能会发生一些奇怪的行为。  还应考虑输入范围,因为它与 PGA 的输出有关,而输出范围与您以 Vin*PGA 给出的公式有关。  您的共模为 AGND、并且您正在尝试将 PGA 驱动至电源电压以下(Vin = 1.7V *增益= 2或3.4V、AVDD = 2.5V)。  因此结果无效。  

    查询2:- 当输入电压(Vin * PGA)升至 AVDD (2.5V)以上时、ADS1248的行为是什么[Bob] 这是无效条件。  正如我刚才所解释的、您正在尝试将 PGA 驱动到电源轨以上、结果无效、并且由于 PGA 超出线性运行范围、结果不可预测。  通常您会看到满量程结果、但在某些情况下、过载可能会导致调制器不稳定。

    查询3:-当输入电压升至基准电压以上而计数不发生翻转时、如何锁定 ADC 计数。 [BOB]如前所述、超过 FSR 的电压将显示 Fs (并应削波超过 Fs 的更大输入电压)。  如果输入远远超过有效测量范围(+FS 或-FS)、则结果不可预测。  如果由于共模而超出输入范围、结果也是不可预测的。  避免在输入范围违反 FS/增益或共模输入限制的情况下违反 PGA。

    请对高优先级执行不必要的操作。

    感谢您的理解。

    [/报价]