This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:AINx 配置

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898558/tla2528-ainx-configuration

器件型号:TLA2528

大家好、

我们有一位客户计划使用 TLA2528 读取电路板上的8种不同电压(从1.0V 到3.3V)。 AIN 输入引脚是否应直接连接至电源电压、或需要通过电阻器网络连接至电压轨?


对于该器件、我是否需要考虑任何特殊注意事项?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用其中一个模拟输入通道来测量 ADC 的电源电压、则需要使用电阻器网络。 该器件使用 AVDD 作为基准、这将提供 AVDD 的比例式测量。

    该器件是一款非常简单的器件、因此无需特别考虑。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Cynthia!

    艺术