This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8507:与 ADS8507交互。 如何开始?

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898828/ads8507-interacting-with-the-ads8507-how-to-get-started

器件型号:ADS8507

您好!

我想使用 ADC 通过 Linux 微型计算机收集和处理信号数据。 ADS8507满足了我的需求、尽管我没有编程方式与芯片交互的经验。

我们非常感谢您提供有关如何开始使用的任何提示、
Anjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8507支持并行和串行数据传输。 您将使用哪种?

    作为并行接口器  件、这意味着每个输出测量值都通过 D0至 D7引脚进行传输。

    每个引脚都需要连接到您的处理器。 请注意、收集完整的16位测量值需要两次数据传输。

    作为一个串行发送器件、所有输出数据将在一个引脚上提供、SDATA、每个时钟脉冲提供一个位。

    我建议查看为您将要使用的接口提供的时序图。 此外、在数字通信线路上使用示波器探测来确认固件是否按预期工作、并检查时序。 这将提供可视检查。

    此致

    Cynthia