请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8507 您好!
我想使用 ADC 通过 Linux 微型计算机收集和处理信号数据。 ADS8507满足了我的需求、尽管我没有编程方式与芯片交互的经验。
我们非常感谢您提供有关如何开始使用的任何提示、
Anjo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ADS8507支持并行和串行数据传输。 您将使用哪种?
作为并行接口器 件、这意味着每个输出测量值都通过 D0至 D7引脚进行传输。
每个引脚都需要连接到您的处理器。 请注意、收集完整的16位测量值需要两次数据传输。
作为一个串行发送器件、所有输出数据将在一个引脚上提供、SDATA、每个时钟脉冲提供一个位。
我建议查看为您将要使用的接口提供的时序图。 此外、在数字通信线路上使用示波器探测来确认固件是否按预期工作、并检查时序。 这将提供可视检查。
此致
Cynthia