This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:和其他器件...

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5311-Q1, DAC6551-Q1, SN74LVC1G17, ADS8382, ADS8509, THS4513-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898007/dac5311-q1-and-other-parts

器件型号:DAC5311-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC6551-Q1SN74LVC1G17ADS8382ADS8509THS4513-SP

我正在尝试查找有关下列每个器件的器件/技术类型的信息。 它们是否包含双极或 CMOS 晶体管或其他东西? 谢谢!

DAC5311-Q1

DAC6551-Q1

SN74LVC1G17

ADC161

ADC8318

ADS8382

ADS8509

THS4513-SP (5962-0722301VFA)

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    我将在星期一看到我是否能找到这个。  请问您需要这些信息的目的是什么?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Paul! 我正在汇编一些有关对这些器件进行的辐射测试的信息、包括组件类型和技术类型、以便更好地比较每个测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、  

    DAC 和 ADS 器件采用 CMOS 工艺、但它们仍可能包含双极晶体管。  我不确定该设备、因此我要将该线程转移给该团队进行确认。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

     THS4513-SP 主要由双极晶体管组成、但仍可能包含 CMOS 器件。  

    最棒的

    Hasan Babiker