This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:SPI 芯片选择操作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887942/ads127l01evm-spi-chip-select-operation

器件型号:ADS127L01EVM

我将 ADS127L01EVM 与一些附加逻辑一起使用、以生成与 ADC 采样同步的脉冲信号、该脉冲信号在测试电路上运行、生成 ADC 正在采样的信号。 使用逻辑分析仪、我发现 J6调试接头上的芯片选择信号处于活动状态、而 ADS127L01EVM 处于闲置状态、然后在采集期间更改为较短的信号。 这使我能够保持测试电路同步、即使我没有记录数据也是如此。 发生了某种情况、现在只有在记录数据时、芯片选择信号才有效。 后一种情况是预期情况、还是我以某种方式或其他方式更改了电路板的操作、以便仅在记录数据时才激活片选?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖。

    您是否按原样使用提供的 Δ-Σ 评估 GUI 和 MCU 固件? 我不能完全确定是否通过"附加逻辑"修改了源代码。  

    当未捕获数据时、固件可能会定期轮询寄存器设置。 我认为固件开发人员这样做是为了确保对硬件模式引脚的任何更改都在 GUI 寄存器映射的模式寄存器(07h)中进行了更新。 SCLK 频率在简单寄存器读取期间以200kHz 的频率运行、这说明了为什么/CS 低电平持续时间比数据采集模式更长。 也许当您进行一些更改时、轮询函数停止工作、只要 GUI 中的寄存器映射反映了当前器件设置、这并不是一个大问题。

    您仍然能够可靠地捕获数据这一事实告诉我、硬件或软件尚未损坏任何东西。  

    此致、