This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:通道隔离...是否有必要?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS1118, ADS1120, ADS112U04, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898694/ads114s08b-channel-isolation-is-it-necessary

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1120ADS112U04ADS114S08

我有一位客户考虑在热电偶测量系统中使用 ADS114S08B。 他们最初假设每个热电偶之间采用通道隔离、但由于尺寸限制和限制、他们正在尝试使用单个器件测量4个热电偶。

一些热电偶与它们所测量的物体电气隔离、而另一些则不是。  

是否有任何设计注意事项、原理图示例等讨论如何最大限度地减小连接到同一 ADC 的其他热电偶的噪声产生的误差?

例如、在测量1个通道时、如果由于该通道的热电偶拾取噪声而在另一个通道上产生噪声、如何减少/消除该噪声的影响? 我们希望获得任何原理图示例、应用手册等。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我首先建议客户查看热电偶测量基本指南:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    遗憾的是、这些问题没有简单的答案。  理论上、您可以将6 TC 直接连接到 ADS114S08B。  一个良好的设计将考虑接线上拾取的噪声源。  常见噪声源可能来自 EMI/RFI、这些噪声源可通过铁氧体和 RC 滤波器进行滤波。

    另一个考虑因素是用于 TC 的结构类型。  指南第1.2.3节讨论了各种常见的构造类型。  当使用接地尖端 TC 时、共模输入在 TC 与 TC 之间可能存在很大差异、并且在建立一个公共接地点时、必须考虑与潜在接地环路相关的问题。  TC 指南的第2.7节显示了使用接地 TC 的一个示例。  连接接地 TC 时、ADC 模拟 AVSS 必须处于 相对于 DGND 的绝对最大额定值范围内。 这可能需要将 ADC 与主数字背板隔离、主数字背板可能会根据不同的电势运行。

    关于隔离、可以存在分组隔离、其中单个 ADS114S08B 可以连接6个 TC、需要一组数字隔离、也可以存在通道间隔离、其中每个通道或较小的通道组是隔离的。  通道数较小的器件可能是 ADS1118 (SPI)、ADS1120 (SPI)或 ADS112U04 (UART)。  这些器件中的每一个都能够连接2 TC、并且还具有非常精确的内部温度传感器、能够进行冷端测量。  给出了将2 TC 连接到 ADS1118的示例:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa354/sbaa354.pdf

    本指南还在第1.3节中讨论了冷端测量。  对于每个 TC、准确测量 PCB 连接点处的温度并保持温度稳定非常重要。  这种测量变得更加困难、系统输入的 TC 越多、需要某种方法来捕获温度。  例如、您可以使用热敏电阻来捕获温度、但这需要进行测量。  如果使用 ADS114S08完成测量、所需的温度传感器数量将减少 TC 的数量。

    请随时直接与我联系、我们可以更详细地讨论一些场景。

    此致、

    Bob B