This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:对等审阅原理图和伪代码

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, TMUX1511, ADS1261EVM, TPS7A47, TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896596/ads1261-peer-review-of-schematic-and-pseudo-code

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: TMUX1511REF5050TPS7A47TPS731

尊敬的霍尔先生

感谢您过去在该部分提供的帮助。  正如我之前提到的、我在这个项目上犯了一些设计错误。  更正了设计错误后 ,我准备再次旋转此 PCA。  我不知道 TI 的员工是否会这样做、但如果可以的话、我非常希望对所附原理图和伪代码进行设计审查。  我的错误已经使我们付出了很多金钱,我想避免重复。  

简要说明: 我将使用 TI 参考 "使用 ADS1261集成交流激励模式移除系统偏移和漂移 sbaa290"作为设计指南。  我测量的是三个方面:激励电流、电桥电源电压和电桥输出电压。  我使用5Vdc AVCC 作为激励电流和 电桥电源电压测量的基准、使用电桥电源电压作为电桥输出电压测量的比例基准。   请参阅随附的。  我们非常感谢所有的评论和更正。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../Dennis_5F00_Test_5F00_2_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../ADS1261-Pseudo-Code-for-AC-Excitation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    当然、我可以查看您的原理图。

    不过、有一个快速问题...标称电桥阻抗是多少? 它通常是1k Ω 负载(相对于激励源)吗?

    以下是我的评论:

    • AIN2和 AIN3信号似乎相反...
      TMUX1511仅在 相应 SEL 引脚处于高电平(由!ACX1和!ACX2 GPIO 信号控制)时才会连接源极和漏极引脚、 并且+Bridge_EXC_1和-Bridge_EXC_1信号将连接到 GND 或 AINCOM

      下面是交流激励图以及 ADS1261在基准电压极性方面的预期...
      • 在第1阶段、!ACX2将为高电平、从而导致+Bridge_EXC_1 = GND 和 -Bridge_EXC_1 = AINCOM、因此基准电压似乎对 ADS1261具有负极性。


    • AVSS 和 DGND 引脚似乎缺少连接...
      在单极电源配置中、AVSS 和 DGND 引脚必须连接在一起(理想情况下、也将共用同一接地层)。  

    • 我不建议使用 REF5050为 ADS1261供电...
      REF5050有限的10mA 输出驱动电流将不足以满足要求、当以这种方式配置电路时、我们已经看到 ADC 的性能问题。 我建议使用能够提供至少100或150mA 输出电流的 LDO 为 ADC 和电桥供电。

    • 避免在 IC 电源引脚上使用电感器...
      电感器可以扼流 IC 的电源电流、有时会产生性能问题(尤其是对于可能具有快速瞬态电流的数字或混合信号 IC)。 此外、电源引脚通常具有大型去耦电容器、这些电容器可能会形成 LC 谐振器并在电源引脚上产生振荡、而不是用作二阶 LPF。

    • 考虑使用5V 电源作为电桥的激励电压...
      您通常可以使用 ADC 的 AVDD 电源来激励电桥。 电桥上的较大压降将为 ADC 提供更大的输入电压、并可能提高灵敏度和分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的霍尔先生

    感谢您的回答。  对您的观点:

    不过、有一个快速问题...标称电桥阻抗是多少? 它通常是1k Ω 负载(相对于激励源)吗?

    桥是一个3.5K 桥。  所有腿部均为3.5K。  这当然是最佳的。  实际值在每个传感器的校准表中指定。  这些传感器是高精度传感器、每个传感器都随附完整的校准表。  

    AIN2和 AIN3信号似乎相反。

    DAM、我第一次纠正了它。  当我查看我的设计时、我认为我误解了时序、因此我颠倒了信号。  因此,我正确地理解了这一点,当交流激励开始时,!ACX1变为低电平。  它不会从高电平开始。

    AVSS 和 DGND 引脚似乎缺少连接

    AVSS 和 DGND 引脚均连接到同一接地层。

    我不建议使用 REF5050 ADS1261供电

    我之所以选择 REF5050、是因为它的精度和稳定性。  当我阅读 ADS1261规格时、我认为它消耗的最大电流大约为7mA (请参阅规格表的第10页)。  您认为 ADS1261将消耗多少电流?  您是否有推荐的 LDO?  PCA 和传感器将在15°C 至55°C 的环境室中进行测试  我正在尝试设计一个非常安静和稳定的数据采集系统。

    避免在 IC 电源引脚上使用电感器。

    我理解您的说法。  建议将电感器放置在里面、以帮助 滤除来自两个 SMPS 的高频噪声、但根据您所说的内容、我将移除电感器。

    考虑使用5V 电源作为电桥的激励电压

    如果要保持校准精度、工厂规格要求1mA 电流驱动。  我理解拥有更大动态范围的愿望。  这是我尝试在数据采集系统中实现最大化的其中一个因素。  但是、制造商表示、在超出其建议限值的情况下运行会使传感器处于非线性响应中。  

    除了硬件审核之外、我真的很感激、我的伪代码是什么?  它看起来是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    [引用用户="Dennis McGlumphy"]

    不过、有一个快速问题...标称电桥阻抗是多少? 它通常是1k Ω 负载(相对于激励源)吗?

    桥是一个3.5K 桥。  所有腿部均为3.5K。  这当然是最佳的。  实际值在每个传感器的校准表中指定。  这些传感器是高精度传感器、每个传感器都随附完整的校准表。  

    [/报价]

    好的、我要求知道电桥上的压降是什么、并检查是否会超出 ADS12FET 的 IDAC 合规范围(即 VAINCOM 不能超过 AVDD - 1.1V 、IDAC 才能工作)。 由于 IDAC1上具有3.6kOhm 的负载、因此您具有0.3V 的余量。

     

    [引用用户="Dennis McGlumphy"]

    AIN2和 AIN3信号似乎相反。

    DAM、我第一次纠正了它。  当我查看我的设计时、我认为我误解了时序、因此我颠倒了信号。  因此,我正确地理解了这一点,当交流激励开始时,!ACX1变为低电平。  它不会从高电平开始。

    [/报价]

    如果您对要连接的信号有任何疑问、可以考虑在 TMUX1511前面添加电阻器、以便在需要时重新连接 ACXn 信号;类似于 ADS1261EVM 上提供的选项。

     

    [引用用户="Dennis McGlumphy"]

    我不建议使用 REF5050 ADS1261供电

    我之所以选择 REF5050、是因为它的精度和稳定性。  当我阅读 ADS1261规格时、我认为它消耗的最大电流大约为7mA (请参阅规格表的第10页)。  您认为 ADS1261将消耗多少电流?  您是否有推荐的 LDO?  PCA 和传感器将在15°C 至55°C 的环境室中进行测试  我正在尝试设计一个非常安静和稳定的数据采集系统。

    [/报价]

    7mA 是平均直流电流消耗、但数字瞬变可能会瞬间超过7mA。 例如、在加电期间、我观察到瞬时电流振幅为50mA 或更高。

    ADS1261EVM 使用了低噪声 TPS7A47、但我认为此列表中的任何 LDO 都可以: LDO 参数搜索结果

     

    [引用用户="Dennis McGlumphy"]

    考虑使用5V 电源作为电桥的激励电压

    如果要保持校准精度、工厂规格要求1mA 电流驱动。  我理解拥有更大动态范围的愿望。  这是我尝试在数据采集系统中实现最大化的其中一个因素。  但是、制造商表示、在超出其建议限值的情况下运行会使传感器处于非线性响应中。  

    [/报价]

    由于电池被指定用于电流激励、我将坚持使用 IDAC 激励。

    我希望电桥的标称阻抗为1kOhm、电桥上的压降仅为1V。 但是、在3.5kOhm 负载和1mA 激励下、您更接近最大5V 基准输入。

     

    [引用用户="Dennis McGlumphy">除了硬件评论之外、我真的很欣赏我的伪代码是什么?  它看起来是正确的吗?  [/报价]

    我看不到任何有关伪代码的问题、但只需对其进行两个简短的评论...

    • [常规设置]交换 AIN2/AIN3后、您可能需要修改默认 GPIO 输出电平、以便将 AIN3设置为高电平。

    • [测量励磁电流]如果您决定将模拟电源用作基准源、这不是问题;但是、由于 IDAC 电流是从内部基准获取的、因此如果您使用内部基准源、则会有更比例的测量。

      此外、如果由于某种原因未启用内部基准、您将在使用内部基准(使用模拟电源作为基准源时、 如果内部基准关闭、您将看不到 REFL_ALM -但您当然仍会看到该误差反映在接近0mA 的电流结果中)。

    我建议检查的最后一点是确定 PGA 输入/输出范围是否存在任何问题...

    我不知道您希望从电桥测量的最大输出电压、但您需要确保在16V/V 增益下、 VOUTN (即 PGA 负输出电压、如下图所示)不会降至 AVSS + 0.3V 以下并导致 PGA 输出饱和。 由于电桥的共模输出电压在1.75V (3.5kOhm * 1mA/2)时偏置到接近 AVSS 的位置、因此 AVSS 侧的输入摆幅范围不大、只要 PGA 在 AVSS 侧不饱和、 AVDD 侧应具有足够的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的霍尔先生

    好的、我要求知道电桥上的压降是什么、并检查是否会超出 ADS12FET 的 IDAC 合规范围(即 VAINCOM 不能超过 AVDD - 1.1V 、IDAC 才能工作)。 由于 IDAC1上具有3.6kOhm 的负载、因此您具有0.3V 的余量。

     下面是压力传感器的更完整说明。  传感器是一个绝对压力传感器、范围为0 bar 至3 bar。  0 bar 时的电桥输出为0伏、3 bar 时为140mv。  我已使用 ADS1261设计工具确保 PGA 输出在基准电压范围内、该基准电压范围应为3.5伏。  我认为这是可以的。  请你的想法。

    如果您对要连接的信号有任何疑问、可以考虑在 TMUX1511前面添加电阻器、以便在需要时重新连接 ACXn 信号;类似于 ADS1261EVM 上提供的选项。

    考虑到交流激励连接、我认为我已经了解了所有内容。  但无论如何都将接受您的建议。

    7mA 是平均直流电流消耗、但数字瞬变可能会瞬间超过7mA。 例如、在加电期间、我观察到瞬时电流振幅为50mA 或更高。  ADS1261EVM 使用了低噪声 TPS7A47、但我认为此列表中的任何 LDO 都可以: LDO 参数搜索结果

    正如我之前所说的、我正在尝试构建一个非常安静和精确的系统。  TPS7A47足够安静、但精度(2.5%)是不可接受的、规格表甚至没有列出 TC。  我想我将使用 TPS731。  我过去使用过它、结果正常。  您对该稳压器有何看法?  

    [测量励磁电流]如果您决定将模拟电源用作基准源、这不是问题;但是、由于 IDAC 电流是从内部基准获取的、因此如果您使用内部基准源、则会有更比例的测量。

    可以了。  我认为使用内部基准会更好。  输入将是刻度的较大百分比。  这应该会更好。  这是正确的想法吗?

    我不知道您希望从电桥测量的最大输出电压、但您需要确保在16V/V 增益下、 VOUTN (即 PGA 负输出电压、如下图所示)不会降至 AVSS + 0.3V 以下并导致 PGA 输出饱和。 由于电桥的共模输出电压在1.75V (3.5kOhm * 1mA/2)时偏置到接近 AVSS 的位置、因此 AVSS 侧的输入摆幅范围不大、只要 PGA 在 AVSS 侧不饱和、 AVDD 侧应具有足够的范围。

    正如我在上面描述的传感器、 请检查我的计算是否正确以及我是否正确使用了设计工具。  感谢你的所有帮助。