This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 输入短路测试

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898783/ads1292r-ads1292r-input-short-test

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

客户的电路图是参考 TI 评估板电路。  他使用电池电源和蓝牙来传输数据。 (使用计算机的 USB 转串行端口供电并接收数据时不会发生这种情况)

短路 RA LA (确保短路)、RL 悬空、通道2的数据刚刚上电、基线为1350uV、噪声保持在20uV、噪声波形非常稳定

2. 过一段时间后,基线将自动跳至大约-9300uV,噪声波形非常不稳定,并保持这种状态;

3. 用手指触摸 RA LA 引脚,波形将自动跳转到短路刚刚开始的位置,基线为1350uV,噪声保持在20uV

4. 一段时间后它将自动跳转。

RA LA RL 的三个引脚短路时、波形与步骤1中的波形相同、不会跳转。

他没有使用 RL 引脚、是什么问题?

ADS1292_REG [ID]= 0x73;// ID 只读
ADS1292_REG [CONFIG1]= 0x02;//连续转换模式采样500
ADS1292_REG [CONFIG2]= 0xA3;//打开基准电压缓冲器2.42V 基准打开测试信号
ADS1292_REG [LOFF]= 0x10;//导联脱落电流振幅导联脱落检测方法直流
ADS1292_REG [CH1SET]= 0x20;//增益2正常输入
ADS1292_REG [CH2SET]= 0x00;//增益6正常输入
ADS1292_REG [RLD_SENS]= 0x00;//关闭右腿驱动
ADS1292_REG [LOFF_SENS]= 0x00;//关闭导联脱落检测
ADS1292_REG [LOFF_STAT]= 0x00;
ADS1292_REG [RESP1]= 0xC2;//开呼吸调制和解调电路内部呼吸和内部时钟
ADS1292_REG [RESP2]= 0x03;//关闭通道偏移校正内部 RLDREF 信号
ADS1292_REG [GPIO]= 0x0C;// GPIO 设置为输入

噪声刚刚开始短路

波形转换

转换波形

当由 USB 供电时、短路 RA LA、波形将定期跳转

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    感谢您发布客户的问题。

    当电极在外部短接时、客户必须对短接的电极施加直流共模电压。 这将确保 INxP 和 INxN 都保持在 PGA 的电源电压范围内。 这就是我们执行内部输入短路噪声测量的方式:内部多路复用器配置为内部短路(MUX[3:0]= 0001)、PGA 输入短接至1/2 Vs 共模。

    在客户仅使用 RA 和 LA 进行测试期间、一些泄漏电流可能会导致输入的共模电压漂移。 一旦它们接触电极、它们就会向两个输入端引入一些新的共模电压、并恢复平衡的输入短路条件。

    您提到、在使用 RA、LA 和 RL 进行测试期间、不会发生偏移和噪声的变化。 我认为这是有道理的、因为 RL 电极的功能是保持恒定的1/2 Vs 共模。

    总之、如果客户不应用一些外部共模来保持两个输入上的1/2 Vs 偏置、则无法进行短路电极测量。

    此致、