This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:与 C2000通信的建议

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887693/adc3221-recommendation-for-communicating-with-c2000

器件型号:ADC3221

您好!

您能否为满足以下要求推荐合适的器件?

我找到了 ADC3221、但它无法与 C2000通信以获取数据。

>25MSPS

12位

2通道

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADC3221具有1线或2线串行接口。 您尝试将什么数据接口与 C2000配合使用? 我不熟悉 C2000系列。 您是否正在寻找并行接口(每位1线)?

    此致、

    Dan