This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402:ADS5402 CLK 选择

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887407/ads5402-ads5402-clk-selection

器件型号:ADS5402
主题中讨论的其他器件: CDCE72010

尊敬的同事:

我们的客户希望为 ADS5402提供800MHz 时钟、您能否为 ADS5402推荐使用时钟器件?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我建议您与高速时钟组进行检查。 CDCE72010用于我们的多个较旧的 EVM、效果良好、但由于这是一款旧器件、因此可能有更好的选择。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢!

    此致、

    摇滚