This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920BEVM-PDK:用于处理数据的 PYTHon/Matlab/LabVIEW

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898799/ads8920bevm-pdk-python-matlab-labview-to-use-to-process-data

器件型号:ADS8920BEVM-PDK

大家好、

我的客户正在寻找将使用此板获取的数据记录到 PYTHYTHA/Matlab/LabVIEW 中以进行实时处理的可能性、这是可行的吗? 我们是否有相关指南?  

提前感谢。

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们没有任何用于实时日志记录的实用程序。  EVM 应是一个闭合系统、用于采集数据块、然后对结果进行后处理。

    您可以捕获数据块、然后将其导出到 Excel 或其他一些工具、以处理 EVM 捕获的原始时域数据。

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    简而言之、除了使用 GUI 和 PHI (PA007)主板中的数据收集方法外、我们没有指南或简单的方法来完成此操作。

    该系统不能连续流式传输数据、采集数据、然后以块形式发送数据进行分析。  通过邮件直接联系我、我们将看到我们可以为您做些什么。