This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:双模规格

Guru**** 2977500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887484/adc12dj3200-dual-mode-spec

器件型号:ADC12DJ3200

您好!  

如果器件处于双模式、数据表第16页上的 ENOB 规格是否会有所不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    数据表第30页的图26显示了双模式下的 ENOB。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Neeraj! 不过、还有一个问题:那么、与单模相比、双模 ENOB "略有不同"。。

    ...because 图26 ENOB 略高?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图26显示了 Fin = 347MHz 时 ENOB 与采样频率间的关系。 其中、对于具有347MHz 频率的单通道、ENOB 显示为固定采样频率(3.2GHz)。 因此、如果您比较这两者、则双通道模式的 ENOB 为9.1位 、而单通道模式的 ENOB 分别为9位。 差别不大。

    此致、

    Neeraj