This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274 DOUT

Guru**** 2556530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898595/ads1274-ads1274-dout

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件: ADS1278

大家好、

你好。

根据数据表、 ADS1274:DOUT[8:5]内部连接到有源电路;输出被驱动。  这些输出被驱动到什么电压电平、这些线路上是什么?  ADS1274是否可直接用于替代 ADS1278?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注释意味着当这些引脚用于输出数据时、这些引脚仍连接到 ADS1278中使用的相同输出缓冲器。  由于 ADS1274中只有4个 ADC、因此不会对这些输出缓冲器进行任何馈送、它们将驱动到数据表中定义的 VOH 或 VOL 电平。   

    是的、ADS1274可直接用于替代 ADS1278。