This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:与 AFE4490SPO2EVM 板上的 AFE4490芯片直接进行 SPI 通信

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898353/afe4490spo2evm-direct-spi-communication-with-afe4490-chip-on-the-afe4490spo2evm-board

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

您好!
我尝试通过访问评估板(AFE4490SPO2EVM)上的 R29、R31、R33和 R35、直接通过 SPI 接口与 AFE4490通信。

我使用 FTDI MPSSE 线缆来产生 SPI 信号。 我可以使用示波器查看 SPI 信号(时钟、芯片选择和 MOSI)、它们与预期的信号匹配。

但我没有收到来自 AFE4490的任何响应。 换句话说、MISO 始终为0。

如何确保 AFE4490仍然正常工作、或了解为什么它不发回响应?