This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:带电流模式输出的传感器的 ADS112C04设计评论

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898383/ads112c04-ads112c04-design-review-with-sensor-with-current-mode-output

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

您好、Sirs、

我的客户计划 使用 ADS112C04支持具有电流模式输出的传感器器件、如下所示配置。
您是否建议我们是否可以在 AIN2和 AIN3上使用100欧姆的 Rshunt、以通过2.048V (2.048/20m=102.4欧姆)的内部基准实现最大动态范围?    



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年4月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    使用内部基准、100欧姆将在 ADS112C04的测量范围和适当的值内。  最好工作电压略低于绝对最大正满量程范围、以允许检测电阻器发生变化和漂移以及 ADS112C04的任何偏移和增益误差。  此外、由于仅在正输入范围内运行、您只会看到15位分辨率(因为 AIN2将始终大于 AIN3)。  根据所需的电流测量分辨率、如果需要大于15位、那么我建议使用 ADS122C04。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细介绍。 我为客户使用100R Rshunt 更新了方框图。



    此致、

    陈耀恩
    2020年4月21日