This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:线性度测试的采样率是多少?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898600/ads114s08b-what-sampling-rate-was-linearity-tested-at

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件: ADS1148

ADS114S08B 数据表指定了电气特性中的线性度、但我无法找到测量的数据速率。

具体而言、DS 电气特性子文本显示"所有数据速率"、然后电气特性表中的"DR"部分列出了一些数据速率...这些数据速率是否用于测量电气特性? 如果不是、则使用了什么速率?

客户要求提供此信息。

编辑:

客户还想知道这些数据速率是否与 ADS1148线性测量相同。 请确认?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    INL 将更多地是 PGA 的函数、而不是数据速率。  实际采样率是调制器采样频率 fclk/16、当对所有数据速率使用 ADS114S08B 的内部振荡器时、采样频率为256kHz。  输出数据速率与数字滤波器的输出相关、具体取决于所选的滤波器。

    我建议客户查看第14页图15-17中与 PGA 和 INL 相关的数据表图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我认为这是对我在这里发表的另一篇文章 的答复:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/898607

    我问用于测量电气特性的数据速率是多少。

    ADS114S08B、ADS1148等的数据表中有一个 DR 部分。考虑到器件电气特性评估所用的数据速率、这是不是应该参考的?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    ADS114S08B 的输出数据速率固定为特定数据速率、与某些其他 D-S 器件不同、您无法手动微调 OSR。  是的、这些是 ADS114S08B 数据表第30页的表5中列出的可用输出数据速率。

    此致、

    Bob B