This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:采样

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886988/adc32rf42-sampling

器件型号:ADC32RF42
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600

您好!

请如何进行 ADC 采样? 它不在数据表中!

由 CLKIN 触发? 在哪条边?:

-上升

-下降

-两者(如 DDR)

在方框图中是时钟分频器/4。 它是否会影响 JESD204B 或触发?

如果我需要1、5GSPS、应该为 CLKINp/CLKINn 引脚设置什么频率?:

- 0、75 GHz

- 1.5 GHz

-6GHz?

我需要同步其中8个 ADC (=16个模拟通道)的采样时刻。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要在1.5GSPS 下运行、输入时钟频率应为1.5GHz。  每个 ADC 通道在内部交错两次。 因此、有一个2分频时钟分频器可为各个 ADC 内核提供时钟。 数据表中的方框图错误地将其显示为4分频。  

    在 ADC32Rf42中、多器件同步是通过使用外部 SYSREF 信号实现的、该信号用于将所有内部时钟相位和本地多帧时钟与特定采样时钟边沿对齐。 这种对齐方式可实现系统中多个器件的同步、并最大限度地减少时序和对齐不确定性。

    由于此应用需要16个通道、我建议使用 TI 最新的四通道 ADC ADC12QJ1600

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们有很大帮助。

    您知道在哪个边沿进行采样吗? 上升还是下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    采样发生在采样时钟的上升沿。  

    此致、

    Vijay