This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:有关内部数字滤波器的问题

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S08B, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898607/ads114s08b-question-about-the-internal-digital-filter

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件:ADS1148ADS114S08

有关 ADS114S08B (和 ADS1148)内部数字滤波器的问题

根据 DS: 数字滤波器的实现由数据速率设置决定。

问题:

当数字滤波器由于不同的数据速率而发生变化时、ADC 的线性度/精度是否会受到任何影响?

此外、DS 的图46显示了两种不同的滤波器设置(低延迟滤波器)、用于不同的数据速率...其中一种是否比另一种具有更好的线性度?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这与您最近发布的另一个问题有关。  ADS114S08B 和 ADS1148数字滤波器与器件完全不同。  ADS1148是较早的器件、也是 ADS114S08B 的上一代器件。  ADS114S08具有 PGA 旁路模式以及增益为128的 PGA、而 ADS1148仅具有 PGA。  ADS114S08B 具有 SINC 和低延迟滤波器、可实现一些特殊滤波和更高的数据速率。 其中 ADS1148仅具有 FIR。  ADS1148的数据速率仅达到2ksps、而 ADS114S08B 的数据速率可达到4ksps、并具有一些不同的中间数据速率。

    对于 ADS114S08B、不同的滤波器响应不会影响 INL、而是会影响噪声和输出数据时序。  Δ-Σ 调制器以256kHz 的频率对输入进行采样、输出数据速率与过采样率相关。  您可以将过采样将量化噪声推至更高频率、数字滤波器视为低通滤波器。  随着数据速率的增加、由于带宽的增加而产生的噪声也会增加。

    此致、

    Bob B