This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:偏移误差和漂移的最大值。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898334/ads1231-about-the-maximum-value-for-the-offset-error-and-drift

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS1232

你(们)好。

我的客户需要有关偏移误差和漂移最大值的更多详细信息。

如果您有信息、请告诉我、因为数据表中未对此进行说明。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、ADS1231没有关于失调电压和温漂的保证最小/最大规格。  通常、ADS1231用于电桥类型测量、其中从转换输出中减去任何传感器偏移、该偏移还包括 ADS1231 PGA 的偏移、以建立0或无负载结果。

    对于 ADS1231、我确实查看了特性数据、我可以说、对于测试的大部分器件、相对于第8页的 ADS1231数据表中的典型初始偏移和漂移趋势、分布非常紧密 (这是一个设置为室温的标准化图形)。  但是、ADS1231的性能没有保证。

    由于产品系列中有许多器件、因此区分器件的一种方法是按价格。  降低构建成本的一种方法是通过减少保证规格的数量来缩短测试时间。  这就是为什么仅根据特性说明显示典型值的原因。  

    降低成本的另一种方法是限制可用功能。  ADS1231没有内置的失调电压校准来消除器件失调电压。  如果需要最大偏移值、那么我建议使用 ADS1232。  ADS1232确实具有初始偏移误差的保证规格。  但是、ADS1232的漂移特性仅限于典型规格、但由于 ADS1232确实具有偏移校准功能、因此可以通过发出周期性偏移校准来消除偏移。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    非常感谢 您的善意指导。

    我明白了。

    此致。

    Kengo。