This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274滤波器幅度和相位响应?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887070/ads1274-ads1274-filter-magnitude-and-phase-response

器件型号:ADS1274

我想了解如何计算 ADS1274幅度和相位响应? 这里的数据表没有帮助。 我需要这样才能计算系统的完整幅度和相位响应(包括抗混叠滤波器+ ADC + ADC 之后的数字滤波)。

如果您可以为我提供滤波器模型、是否可以使用 MATLAB 计算此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    感谢您的发帖。

    我们无法为您提供 ADS1274中宽带 FIR 滤波器中使用的滤波器系数。 但是、由于它们是线性相位滤波器、因此它们的群延迟对于所有输入频率都将保持恒定。  

    ADS1274产品文件夹中有一个 Excel 工具、该工具具有更详细的滤波器幅度响应图。 您可以将此响应调整为配置的输出数据速率、并导出 x-y 值以查看分立频率下的幅度响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    FIR 滤波器中的抽头数是多少、这样我就可以准确地计算延迟? 我必须能够绘制系统的总相位响应、我不能说它是未定义的线性相位滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    组延迟和滤波器稳定时间在电气特性表中作为数据速率的函数给出。

    此致、