This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC141S628-Q1:EVM 有计划吗?

Guru**** 1558095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC141S628-Q1, ADS7142-Q1, ADC161S626EVM, ADC161S626
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897759/adc141s628-q1-evm-plan

器件型号:ADC141S628-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7142-Q1ADC161S626EVMADC161S626Hi您 能告诉我是否有任何计划为 ADC141S628-Q1制造 EVM 吗? 或者是否有适用于此 IC 的 EVM? 此致 、Ryo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该器件没有 EVM、但它是一款非常直接的器件。

    另外、我们还有 ADS7142-Q1、它提供 EVM: http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ADS7142-Q1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、 感谢您的回复。 实际上、我需要该器件才能工作。 我想使用 ADC161S626EVM 而不是 ADC141S628、因为除位数之外、功能看起来非常相似。 您能告诉我哪款 Launchpad 可与 ADC161S626EVM 配合使用吗? 此外、您能告诉我 Launchpad 源代码的可用性吗? 此致 、Ryo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于与 ADC141S628相似的器件、ADC161S626EVM 是一个不错的选择。  下面列出了 LaunchPad 的链接:

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP

    在最初查看时、我们无法找到 LP 源代码的原始 FW 项目文件。  在生产过程中、通过 FW 二进制文件和自举加载程序对 EVM 进行编程。  我们将继续查找源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、 感谢您的帮助。 我认为 ADC161S626和 ADC141S628引脚对引脚兼容。 我认为更换 EVM 上的这些器件并编辑 LP 源代码中的一些读取位可能有效。 但从您的解释来看、这很难。 谢谢、 Ryo