This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:采用 C2000时、Sinc3模式下的最小延迟

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887290/amc1306m25-minimum-delay-in-sinc3-mode-with-c2000

器件型号:AMC1306M25

大家好、

我正在帮助我的客户在下一代平台中调查 C2000+Σ-Δ 调制器。  

主要关注的是 AMC1306的延迟。 为了实现12位分辨率、它们需要在 Sinc3模式下以64 OSR 运行 AMC1306、这使得延迟约为~9us。  

我注意到、在我们的一些产品中(例如、 ADS124X)、我们具有一个单周期更新功能、这将有助于减少 SINC3滤波器的延迟。 我想知道使用 C2000在 AMC1306上是否可以实现这一点?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    单周期稳定是指在看到输入通道之间切换多路复用器导致的瞬态尖峰后使数字滤波器稳定。 在不等待数字滤波器稳定的情况下、瞬态尖峰数据将与实际测量数据一起抽取、从而导致测量无效。 由于 ADSS124X 产品的数据速率相对较慢、因此在下一轮数据准备就绪前的单个周期内即可等待瞬态尖峰通过数字滤波器。  

    对于 AMC1306、我不认为这是完全相同的、因为它是单通道器件。 虽然数字滤波器仍需要在上电和瞬变上趋稳-我认为客户真正感兴趣的是保护。 我建议他们将 AMC1306的数字位流馈送到 C2000上的两个 Δ-Σ 滤波器模块。 可以如您所述配置一个模块、即 Sinc3和64 OSR、可用于测量反馈环路。 它们可以将相同的位流馈送到具有更快数字滤波器响应的附加 Δ-Σ 滤波器模块、例如稳定时间为1.2uS 的 Sinc3和8 OSR。 为了实现更快的响应、可以使用 Sinc1或2滤波器。   

    本应用手册中的表2可能会有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/sbaa144/sbaa144.pdf