This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAR ADC:OPAMP 集成型与非集成型

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8864, ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887262/sar-adc-opamp-integrated-type-vs-non-integrated-type

主题中讨论的其他器件:ADS8864ADS8685

大家好、

客户正在寻找 SAR ADC。 要求如下。

单端输入、0~5V 输入范围、VDD=5V、单通道、400~500kSPS、 16位。

客户更喜欢集成 OAPMP (如 ADS8685)的 ADC、因为他们认为可以降低价格。 它们不像 ADS8864、因为它们需要在 ADC 前面使用运算放大器来防止电荷注入。

他们的理解是正确的? 你有什么建议?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有集成前端驱动器和滤波器的 ADS8685等器件非常易于使用、因为输入和基准驱动要求是在内部处理的。 数据表第7.3.5节描述了限制输入驱动器级噪声的带宽限制、该限制将输入信号带宽限制在大约10kHz。   

    正确的是、非缓冲 SAR 转换器将需要一个外部驱动器放大器、以便在采集周期内将内部采样电容器正确充电至所需输入电压的1/2LSB 以内。  有关 SAR 输入驱动的 TIPL 视频对此进行了详细介绍。  一个优势是、相对于由内部驱动器固定输入驱动器、您可以根据所需的采样率和输入带宽要求定制输入驱动电路。  

    https://training.ti.com/node/1139106?context=1139747-1140267-1128375-1139106

    对于仅定期对输入电压进行采样的系统较慢的采样率、如果有足够大的外部电容器、则并不总是需要外部驱动电路。