大家好、
客户正在寻找 SAR ADC。 要求如下。
单端输入、0~5V 输入范围、VDD=5V、单通道、400~500kSPS、 16位。
客户更喜欢集成 OAPMP (如 ADS8685)的 ADC、因为他们认为可以降低价格。 它们不像 ADS8864、因为它们需要在 ADC 前面使用运算放大器来防止电荷注入。
他们的理解是正确的? 你有什么建议?
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在寻找 SAR ADC。 要求如下。
单端输入、0~5V 输入范围、VDD=5V、单通道、400~500kSPS、 16位。
客户更喜欢集成 OAPMP (如 ADS8685)的 ADC、因为他们认为可以降低价格。 它们不像 ADS8864、因为它们需要在 ADC 前面使用运算放大器来防止电荷注入。
他们的理解是正确的? 你有什么建议?
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
北井高桥
您好!
具有集成前端驱动器和滤波器的 ADS8685等器件非常易于使用、因为输入和基准驱动要求是在内部处理的。 数据表第7.3.5节描述了限制输入驱动器级噪声的带宽限制、该限制将输入信号带宽限制在大约10kHz。
正确的是、非缓冲 SAR 转换器将需要一个外部驱动器放大器、以便在采集周期内将内部采样电容器正确充电至所需输入电压的1/2LSB 以内。 有关 SAR 输入驱动的 TIPL 视频对此进行了详细介绍。 一个优势是、相对于由内部驱动器固定输入驱动器、您可以根据所需的采样率和输入带宽要求定制输入驱动电路。
https://training.ti.com/node/1139106?context=1139747-1140267-1128375-1139106
对于仅定期对输入电压进行采样的系统较慢的采样率、如果有足够大的外部电容器、则并不总是需要外部驱动电路。