This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:Vcc=3.0V 时的电源要求

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887238/tsc2046e-power-supply-requirement-for-vcc-3-0v

器件型号:TSC2046E

大家好、团队、

我从客户那里得到了有关 Vcc=3.3V 电源要求(功率耗散)的问题。

我们可以在数据表中找到 Vcc=2.7V 情况下的1.8mV、您能告诉我 Vcc=3.3V 情况吗?

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitajima-San、

    1.8mW (1.755mW)最大功耗规格来自2.7V 电源乘以650uA 的最大静态电流。  请注意、这是在基准关闭的情况下进行的、否则总电流将高大约500uA、从而产生3.1mW 的最大功耗。   

    即使在2.7V 电压下、最大静态电流也比典型值(~3x)高很多、该典型值也可能保持3.3V 电源电压。  我们不再能够访问有关器件的更深入设计信息、但粗略的猜测是、使用+3.3V 电源时的典型电流将比+2.7V 电源高~10-15%。  根据此估算、基准关闭时的典型静态电流为~300uA。  同样、这只是基于类似器件的估算值。