This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:电源序列

Guru**** 2913390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885200/ads8910b-power-sequence

器件型号:ADS8910B

您好!

我希望您确认此器件的电源序列(加电和断电)要求。

根据数据表 、我了解 REFIN 应在 AVDD 达到预期电压后升高。

但是、我不确定 AVDD 和 DVDD 之间的关系。

如果您对 电源序列有任何要求,请告诉我吗?

具体而言、我希望您在下面确认一下。

*序列:

(我担心 哪个电压与 POR 相关)

*每个电压的斜升/斜降时间:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    在上电或断电期间、RVDd (AVDD)和 DVDD 之间没有特殊的电源定序要求。  内部上电复位电路位于 RVDd 域中、需要观察以下情况才能正确复位器件。

    正常运行期间、如果 RVDd 电源电压降至 RVDd 最小规格(3V)以下、则在上电之前将 RVDd 电源电压降至≤0.7V。 加电期间、RVDd 必须单调上升到建议的最小工作电压。


    除上述要求外、只要符合 ABS MAX 规格、就不存在其他加电/断电要求。  但是、如果器件的正确复位存在问题、则在电源通电且稳定后在/RST 引脚上发出复位脉冲。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas - San、您好!

    感谢你的答复。

    下面让我确认一下。

    正常运行期间、如果 RVDd 电源电压降至 RVDd 最小规格(3V)以下、则在上电之前将 RVDd 电源电压降至≤0.7V。 加电期间、RVDd 必须单调上升到建议的最小工作电压。

    我的理解如下所示。

    如果我的理解是正确的、我有以下问题。

    *用户等待的时间应为≦0.7V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    我需要做一些研究、以了解我们是否有任何其他数据。  请给我几天时间。

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    我们找到了一些其他数据。  我们建议在将电压斜升之前保持 RVDd≤0.7V 至少200ms (0.2秒)。

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas - San、您好!

    感谢你的答复。

    明白。

    BR、