This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM

Guru**** 1377270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886767/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

您好!

我正在尝试将 ADC12DJ5200RF EVM 与使用16条通道的 JMODE 搭配使用。 但是、我无法获得良好的结果。 FFT 包括许多不需要的杂散、并且输入频率下的峰值增益非常低。 当我使用具有相同采样频率的8通道模式时、我可以获得良好的结果。

如何在16通道模式下获得良好的效果? 问题可能出在哪? 我直接应用了 ADC12DJ5200RFEVM 用户手册中的过程。

顺便说一下、我将 tsw14j57模块与 hsdc pro 工具结合使用。

谢谢、

Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    您能给我发送 HSDCpro 的屏幕截图吗? 我认为问题可能是您没有使用正确的 ini 文件。 请确保使用名称中包含 RF 的 INI 文件。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    正如您所说的、我使用的 init 文件在名称中不包含'RF'。 这种差异很难察觉、但我的问题很快就解决了。

    此致、

    Fatih