请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RFEVM 主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF、
您好!
我正在尝试将 ADC12DJ5200RF EVM 与使用16条通道的 JMODE 搭配使用。 但是、我无法获得良好的结果。 FFT 包括许多不需要的杂散、并且输入频率下的峰值增益非常低。 当我使用具有相同采样频率的8通道模式时、我可以获得良好的结果。
如何在16通道模式下获得良好的效果? 问题可能出在哪? 我直接应用了 ADC12DJ5200RFEVM 用户手册中的过程。
顺便说一下、我将 tsw14j57模块与 hsdc pro 工具结合使用。
谢谢、
Fatih