This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:短路输入噪声频谱中的低频噪声峰值

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284, LM27762, REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896371/ads1284-low-frequency-noise-peaks-in-shorted-input-noise-spectrum

器件型号:ADS1284
主题中讨论的其他器件: LM27762REF6250

我们正在评估 ADS1284、在我们的原型板上进行测试期间、我们注意到、虽然我们实现了与数据表非常相似的 SNR (RMS 噪声)值、但我们看到短路输入数据频谱中出现了一些低频(~3Hz、~6Hz)单色噪声峰值。

我们不认为这是电源或基准、但由于噪声是单色的、我首先想到的是电源系统。  我们使用相同的+/- 2.5V 模拟电源运行4个 ADS1264并使用 REF6250基准。  +/- 2.5V 电源由3.3V SMPS --> LM27762 --> +/-2.5V -->(REF6250)--> ADS1284生成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gman、

    您所描述的声音可能是调制器空闲音调、这是振幅非常低的音调、可以在非常小的输入振幅下观察到。

    您可能已经厌倦了启用内部失调电压功能、以查看这是否对这些音调产生任何影响(有关  此功能的说明、请参阅 www.ti.com/.../ads1284.pdf 通常、增大输入振幅(或启用内部偏移)会将这些音调从数字滤波器通带中推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  这似乎是个问题。