This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:/PINTDAV 引脚电平是否从"L&quot 设置为"H"通过 I2C 接口读取寄存器数据时自动设置?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896723/tsc2004-is-pintdav-pin-level-set-from-l-to-h-automatically-when-register-data-is-read-out-via-i2c-interface

器件型号:TSC2004

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TSC2004、这是一款适用于其新产品的触摸屏控制器。

 他们有以下几个问题。

 请给我您的答案或评论吗?

 问题1. 当通过 I2C 接口读取寄存器数据时、/PINTDAV 引脚电平是否自动从"L"设置为"H"?

      或者、主机是否需要 通过 I2C 接口将任何数据写入 TSC2004以将/PINTDAV 设置为"H"级别?  

 问题2. /PINTDAV=H -> L 和 I2C 数据读出之间是否有时间限制?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    请在下面找到我的答案:

    问题1:是的、转换会自动执行。 该引脚用作标志/状态引脚、并根据引脚的配置方式转换为高电平/低电平。

    问题2:这是一个好问题、我没有答案。 数据表中没有关于 HI ->低电平转换到 I2C 数据读取的时序的信息、因此我无法对此进行真正的评论。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arron:

     非常感谢您的快速回复。

     客户 确认、当 立即 通过 I2C 接口读取寄存器数据时、/PINTDAV 级别从 L 更改为 H  

     /PINTDAV  从 H 更改为 L 后(0.5ms~1ms)

     但是 、当   通过 I2C 接口读取寄存器数据的时间大约为60ms 时、/PINTDAV 电平没有从 L 更改为 H (=Keep L)

     /PINTDAV 之后的延迟 从 H 更改为 L

     他们想知道 这种苯胺是否是 TSC2004的正常操作。

     请给我评论吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、  

    是否有意添加此延迟以检查限制? 如果是这样,我不是肯定的,但我不会期望那段时间的延迟是正常的。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaron、您好!

     延迟是通过其他中断例程的处理时间发生的。  延迟不是特意添加的、它们无法移除中断路由

    因为路由时间的优先级高于/PINTDAV 下降信号。

     客户想知道这种现象(/PINTDAV 级别 没有 从 L 更改为 H thogh 数据是通过 I2C 读取的)是否存在

    是否正常运行。  他们还想知道 将/PINTDAV 级别从 L 更改为 H 级别的任何对策。

     请给我您的喜剧吗?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaron、您好!

     请给我评论吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    对延迟答复表示歉意。 不幸的是,我无法肯定地说,延迟时间是否太长。 这些器件是在一段时间前制造的、遗憾的是、器件的原始设计人员不再可用。 如果电平转换以最小的延迟按预期工作、那么我将继续、并假设60ms 的延迟太长。  

    此致、

    Aaron