This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:双极电源模式期间 AVSS 上的电流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886886/ads131a04-current-on-avss-during-bipolar-supply-mode

器件型号:ADS131A04

您好、我们希望您能帮助我们进行客户咨询。 数据表仅指定 AVDD = 3.3V 和 AVSS = 0时的 AVDD 电流。 AVSS 在双极电源模式下提供多大的电流?

非常感谢。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、


    AVSS 灌入的电流应与 AVDD 提供的电流相同、对于 AVDD 至 AVSS、从单极电源 AVDD=3.3V 到双极电源±2.5V 的电流基本相同。 对于在高分辨率模式下运行的器件、当 Fmod 为4.096MHz 时、该值约为4mA。

    如前所述、第10页的电气特性表列出了 AVDD=3.3V 时的电源电流为4mA。 这是高分辨率模式、Fmod 为4.096MHz。 在数据表中、典型特性曲线显示了 AVDD 电流与闪存模块的关系(请参阅第20页的图31)。 对于这些电流、AVDD 至 AVSS 设置为±2.5V。 通过高分辨率模式下的 FMod=4.096MHz 曲线、可以看到电流大约为3.9mA (这与 AVDD=3.3V 时的4mA 类似)。 对于模拟电流、AVDD 是源、而 AVSS 是返回值、因此所有 AVDD 电流均灌入 AVSS。 对于 DVDD、返回电流被灌入 GND、即数字接地。

    请注意、电源电流存在一些变化。 电气特性表中使用的电流典型值到最大值的值显示最大值高出大约20%。


    吴约瑟